+1 500 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Pour vérifier la qualité du système audio, il vaut la peine de s’asseoir dans la voiture avec les fenêtres et les portes fermées et d’allumer la musique un peu plus fort que d’habitude. Dans de telles conditions, il sera assez facile de repérer les défauts du système d’usine, ce qui sera fatiguant à la longue. Il s’agit de : manque de clarté des aigus, de graves creux et la distorsion audible. Malheureusement, de nos jours, les voitures sont développées pour de nombreux autres systèmes, allant des caméras de recul aux systèmes de navigation, mais la qualité de la reproduction le son, en particulier pour les auditeurs exigeants, dans les systèmes installés dans les voitures d’usine n’est pas satisfaisant. Pour cette raison, de nombreux propriétaires de voitures de ce type décident d’installer eux-mêmes le système audio approprié dans le véhicule.
Haut-parleurs
Les haut-parleurs constituent la base de tout système audio de voiture. Ils doivent être adaptés à la taille et à la voiture, et avoir suffisamment de puissance pour obtenir le bon volume.
Subwoofer
Les subwoofers sont chargés de reproduire les basses fréquences audio telles que les basses et les grondements. Aucun amateur de musique forte en voiture ne peut faire l’impasse sur cet élément.
Récepteur de voiture
Les récepteurs tels que les autoradios sont un composant essentiel pour un système audio de voiture. Ils doivent être faciles à utiliser et offrir diverses fonctions telles que la radio FM/AM, la lecture de CD, MP3, Bluetooth, AUX et bien d’autres.
Amplificateurs
Ce sont des appareils qui amplifient le signal sonore et améliorent la qualité du son. Dans un système audio de voiture professionnel, l’amplificateur est un élément clé qui garantit une qualité sonore élevée.
L’isolation acoustique est un matériau qui arrête les sons provenant de la voiture et réduit les sons provenant de l’extérieur. Le manque d’isolation adéquate peut réduire considérablement la qualité du son obtenu, même si nous choisissons les systèmes audio de voiture de la plus haute qualité.
Il convient de rappeler que lors du choix des câbles pour le système audio et des connecteurs avec lesquels nous les connectons, ils doivent être spécialement conçus pour une utilisation dans les véhicules, car ils sont soumis à des chocs, des vibrations et des changements de température lors de leur utilisation.
Tous les éléments ci-dessus sont inclus dans l’offre de TME.
Les accessoires de montage constituent un large groupe de produits dans le catalogue – ce sont des clés de montage, des cadres ou des poches et des demi-poches adaptés à différents modèles de voitures. Le bon choix assurera une adaptation des éléments individuels et améliorera les qualités visuelles et acoustiques.
Les condensateurs pour les systèmes audio sont dédiés aux ensembles audio dans les voitures. Ces composants sont utilisés dans les systèmes audio stéréo de voiture pour stocker et libérer de l’énergie électrique afin d’éviter les surtensions et les baisses de tension.
Dans les systèmes audio de voiture dotés d’amplificateurs puissants, il peut y avoir une chute soudaine de tension lorsque l’amplificateur fonctionne à pleine puissance. La chute de tension peut affecter négativement la qualité du son et entraîner une surcharge de l’amplificateur. Le condensateur tampon aide à empêcher que cela se produise. Ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans les systèmes audio de voiture et sont disponibles en différentes capacités et tensions pour répondre aux besoins des différents systèmes.
Cependant, il convient de rappeler que les condensateurs de ce type ne sont pas nécessaires au fonctionnement du système audio de la voiture et ne sont pas toujours nécessaires. Cela dépend beaucoup de la puissance du système, du type d’installation, de la qualité des alimentations. et d’autres facteurs. Avant d’acheter un condensateur audio de voiture, il vaut la peine de consulter un professionnel pour choisir le bon condensateur pour votre système audio de voiture et assurer la meilleure qualité sonore.
Entrepôt :