+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
En el centro de Polonia hay un centro de envío y almacenamiento con un área 19 500 m2.
En el almacen hay disponibles 135 000 ubicaciones en estanterías, 255 000 ubicaciones de apiladores de contenedores en el almacén de la bahía alta y 16 500 ubicaciones de palets.
Las grúas apiladoras de contenedores con una altura de 23 metros soportan 251 000 contenedores con una capacidad de 150 emisiones por hora en cada grúa apiladora.
Gracias a tan impresionantes instalaciones logísticas, la mayoría de los artículos de nuestra oferta están disponibles de inmediato. Desde aquí enviamos 6 000 paquetes al día, que se envían a clientes de 150 países en todo el mundo.
Desde enero de 2025, TME es miembro activo del clúster LODZistics.
LODZistics es una iniciativa que reúne a empresarios que operan en el sector de la logística en sentido amplio. El clúster agrupa a entidades de transporte, expedición y logística que operan en Polonia central.
Como asociación de empleadores, LODZistics es la mayor asociación de empleadores del sector TSL en la región de Łódź y desempeña el papel de socio local del gobierno provincial en actividades de desarrollo y promoción. La participación de TME en el clúster es un paso importante hacia el fortalecimiento de la cooperación regional y el apoyo a la innovación en logística.
En 2019 se inició la construcción de un nuevo centro logístico. La instalación, que entró en funcionamiento en 2021, cuenta en la actualidad con más de 21.000 m2, y esta es solo la primera etapa de esta inversión (en una fase posterior, la superficie construida de la sala puede alcanzar los 54.000 m2).
El uso de soluciones tecnológicas propias, incl. Los robots clasificadores, dispensadores y empaquetadores automáticos le permiten automatizar muchos procesos hasta en un 60%. Gracias a ello, somos capaces de duplicar el número de paquetes enviados (hasta 10.000 paquetes al día), lo que nos permitirá dar respuesta a las crecientes necesidades de clientes de todo el mundo.
Avanock es una empresa de TME que desarrolla y produce sistemas intralogísticos modernos que apoyan la automatización de procesos de almacenamiento. Las soluciones diseñadas por la empresa se implementan en los Centros Logísticos de TME, donde aseguran un flujo eficiente de mercancías y una alta eficiencia operativa, y también se ofrecen a los clientes como tecnologías probadas y escalables.
Basándose en su propia experiencia y en su infraestructura de producción, Avanock crea soluciones robóticas avanzadas que establecen los estándares de la logística moderna y facilitan su implementación en organizaciones que buscan la máxima eficiencia operativa.
Aprende más