+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Términos y condiciones generales de ofertas especiales

Los siguientes Términos y condiciones (en adelante denominado como, "Términos y condiciones") definen las reglas generales de las ofertas especiales proporcionadas por Transfer Multisort Elektronik, S.L.U. con domicilio social en Avda. Castilla 2, Edificio Dublín, 28830 San Fernando de Henares (Madrid), con número de identificación fiscal B86824695, inscrita en el registro mercantil de Madrid tomo 31394, folio 173, sección 8, hoja M-565108 (en adelante denominada como "TME "o el "Organizador").

La participación en ofertas especiales está abierta a aquellas personas físicas o jurídicas u otro organismo con capacidad legal, a quienes se aplica cada oferta específica (en adelante, denominado como, "Participante").

1. Objeto

1.1. El objeto de estos Términos y Condiciones Generales es regular cómo los Participantes podrán aprovechar las ofertas especiales proporcionadas por TME, tal y como se definen a continuación. Si la redacción de una oferta especial en particular difiere de las reglas definidas en los Términos y condiciones, sus condiciones se definirán en un documento separado ("Términos y condiciones particulares").

1.2. Las ofertas especiales se regirán por estos Términos y Condiciones Generales, por el anuncio de dicha oferta especial y, cuando corresponda, por los Términos y Condiciones Particulares. Todos ellos regulan la relación legal entre TME y el Participante.

1.3. La participación en una oferta especial conlleva la confirmación de que el Participante ha leído y aceptado el anuncio de la oferta especial, estos Términos y condiciones generales y, cuando corresponda, los Términos y condiciones particulares.

2. Tipos de ofertas

Las ofertas especiales proporcionadas por TME incluyen, en particular:

a. Precios especiales, es decir, reducir los precios de todos o algunos de los productos actualmente ofrecidos por TME durante el período de validez de esta oferta especial;

b. Ofertas especiales en tarifas de envío, es decir, la cobertura por el Organizador, en todo o en parte, de las tarifas de envío para productos de un importe determinado comprados durante el período de validez de dicha oferta especial;

c. Obsequios especiales, es decir, obsequios proporcionados por el Organizador después de comprar productos de una categoría seleccionada o de un importe determinado que actualmente ofrece TME;

d. Después de cumplir ciertas condiciones o de forma incondicional, la entrega de un código de descuento para la próxima compra en TME.

3. Anuncios de ofertas especiales.

3.1. Un anuncio de una oferta especial definirá en particular su carácter, condiciones de participación, plazo, alcance territorial, el grupo de clientes de TME a los que se aplica la oferta y, cuando corresponda, por los Términos y Condiciones Particulares aplicables.

3.2. El anuncio de cada oferta especial incluye un plazo de duración previsto. El Organizador se reserva el derecho de cancelar cualquier oferta especial en cualquier momento, en caso de fuerza mayor o cualquier otro evento fuera del control del Organizador. TME notificará a los Participantes lo antes posible cualquier cambio en una oferta especial.

3.3. Se puede utilizar una oferta especial en cualquier momento durante su período de validez.

4. Requisitos de participación

4.1. Los participantes deben cumplir con la totalidad de las siguientes condiciones:

a. Leer y aceptar en su totalidad las disposiciones de estos Términos y condiciones, el anuncio de la oferta especial y los Términos y condiciones particulares, cuando corresponda;

b. Disponer de un lugar de residencia o domicilio social en el territorio cubierto por una oferta especial particular, cuando tenga un alcance territorial limitado;

c. Ser miembros de un grupo de clientes de TME a los que se dirige la oferta especial en particular, en el caso de ofertas especiales aplicables solo a determinadas categorías de clientes;

d. Cumplir todas las condiciones de elegibilidad para una oferta especial definidas en el anuncio y en estos Términos y condiciones, así como los requisitos adicionales previstos en los Términos y condiciones particulares, cuando corresponda; y

e. Asegurarse de que la firma de la oferta por parte del Participante y de TME, a efectos de la venta o entrega de productos, y la ejecución de los acuerdos en ella plasmados, no estén prohibidos por la legislación española o internacional aplicables.

4.2. TME se reserva el derecho de excluir de la oferta especial a los Participantes que no cumplan con las condiciones mencionadas anteriormente o que no cumplan con los términos y condiciones aplicables.

4.3. A menos que se indique lo contrario en el anuncio de una oferta especial o en los Términos y condiciones particulares, las ofertas especiales se aplican a los clientes que realizan pedidos por cualquier canal disponible.

4.4. TME no será responsable de aquellas solicitudes o pedidos no recibidos, por cualquier razón.

5. Costos

La participación en ofertas especiales es gratuita y voluntaria.

6. Disposiciones aplicables a tipos específicos de ofertas especiales.

6.1. Si se otorga un código de descuento al Participante para su próxima compra en TME, el período de validez de dicho código y las reglas para canjearlo se definirán en el anuncio de la oferta especial.

6.2. Las ofertas especiales no son acumulables entre sí ni con ningún otro descuento, y especialmente con descuentos individuales, a menos que se indique lo contrario en el anuncio de una oferta especial o en los Términos y condiciones particulares.

6.3. Los precios especiales no se aplican a las tarifas de envío, a menos que se indique lo contrario en el anuncio de una oferta especial o en los Términos y condiciones particulares.

6.4. Los obsequios especiales son aquellos específicamente indicados y no se ofrecerá su pago en efectivo u otras alternativas. Los obsequios especiales están sujetos a disponibilidad, por lo que TME se reserva el derecho de sustituir cualquier obsequio por otro de valor equivalente, sin necesidad de previo aviso.

6.5. Solo se otorgará un obsequio especial por Participante. En tal caso, el obsequio se agregará al envío de los productos solicitados, o se entregará al Participante en un envío separado a cargo del Organizador. En caso de que el participante ejecute su derecho legal a desistir de contratos a distancia o fuera de las instalaciones, dicho obsequio deberá ser devuelto junto con los productos objeto de devolución, de conformidad con las normas estipuladas por la ley.

7. Términos y condiciones aplicables a la venta de bienes.

Las ventas de productos afectadas por una oferta especial de TME se realizarán de acuerdo con las condiciones publicadas en la página web de TME www.tme.eu, a menos que la relación comercial se sustente en unas condiciones acordadas individualmente entre las Partes y confirmadas explícitamente por TME por escrito.

8. Enmiendas

El Organizador se reserva el derecho de modificar las disposiciones de estos Términos y condiciones, así como los términos y condiciones de una oferta especial en particular, por una razón significativa, siempre que dichas modificaciones no vulneren los derechos adquiridos por los Participantes. Cualquier modificación de las disposiciones de estos Términos y condiciones se incluirá en la forma de un Anexo a estos Términos y condiciones, que formará parte integral de los mismos, y se publicará en la sección "Promociones" en la página web www.tme.eu, será enviada vía TME Newsletter, a través de correo electrónico o será publicada en otras formas.

9. Ley aplicable y lugar de reunión

9.1. El presente Acuerdo se regirá por la ley española.

9.2.

Las Partes, renunciando a cualquier otra jurisdicción a la que tengan derecho, acuerdan que cualquier disputa, discrepancia, problema o reclamo será resuelto por las Cortes y Tribunales de la ciudad de Madrid, España, a menos que la ley aplicable disponga lo contrario.Estos Términos y Condiciones entran en vigor el 21.02.2024 y se pueden ver en la página web de TME en: www.tme.eu.