+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másPrácticamente en todos los diseños de un sistema electrónico, la selección de la fuente de alimentación es un tema extremadamente importante. En el caso de dispositivos que estén destinados a ser instalados en un lugar de trabajo permanente, serán apropiadas las fuentes de alimentación, cuya tarea es ajustar la tensión de la red eléctrica a los requerimientos del receptor (si tenemos acceso a ella). Sin embargo, si el producto diseñado es móvil, entonces se debe utilizar una fuente de alimentación en forma de baterías o acumuladores. El primero de ellos son componentes desechables que deben reemplazarse después de la descarga. Las baterías, por otro lado, se pueden recargar usando un cargador adecuado. En el caso de dispositivos que requieran transformaciones de voltaje, se utilizan convertidores.
En el catálogo de TME, puede encontrar muchos tipos de fuentes de alimentación, cuya coincidencia se facilita mediante amplias opciones de búsqueda. En el caso de baterías y acumuladores, se encuentran disponibles varios tipos de celdas, con diferentes clasificaciones de voltaje y capacidades. Además, también es posible seleccionar en función de las dimensiones y el método de montaje. Opciones similares, especialmente en términos de tipo y tamaño de batería, se aplican a los cargadores. Su tipo y voltaje de salida también serán importantes. En el caso de las fuentes de alimentación y los convertidores, será importante elegir el tipo, el voltaje de suministro, el voltaje de salida y la potencia correctos. Un tipo diferente de fuente de energía son los paneles fotovoltaicos que convierten la energía solar en electricidad. Será importante, entre otras cosas, seleccionar el regulador de potencia y carga adecuado. TME ofrece productos de muchas empresas conocidas en la industria, que incluyen: Mean Well, Aimtec, Varta, Panasonic, Energizer.
Almacén: