+1 300 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Fecha de publicación: 21-04-2026 🕒 12 lectura min
Los componentes adecuadamente seleccionados facilitan la construcción de fuentes de alimentación modernas y eficientes en energía. Pero para optimizar al máximo el funcionamiento del dispositivo, se necesitarán elementos diseñados y producidos pensando en tales aplicaciones. Estas son precisamente las soluciones que ofrece Diotec Semiconductor.
A continuación, presentamos una revisión general de los productos de la marca Diotec disponibles en la oferta de TME. Ha sido preparada principalmente pensando en los circuitos de fuentes de alimentación y las funcionalidades relacionadas con ellos (corrección del factor de potencia, generación de pulsos, protección contra sobretensiones, etc.). Las soluciones del fabricante permiten construir dispositivos que se destacan por su alta eficiencia, cumpliendo con las crecientes demandas del mercado energético y de alimentación moderno.
En este artículo abordamos temas como:
El siguiente esquema presenta una forma simple y al mismo tiempo eficiente en energía de limitar la corriente de arranque en una fuente de alimentación conmutada. Al encender la alimentación de red, el resistor limita la corriente de arranque a un valor adecuado para el puente de entrada y el condensador en el circuito de CC. Cuando el voltaje del condensador alcanza aproximadamente el 90% del voltaje de CC en el circuito, el disparador Schmitt enciende el transistor MOSFET (el voltaje de CC se superpone a la componente de CA, el diseño debe tener en cuenta estas fluctuaciones). El MOSFET encendido puentea el resistor, lo que reduce significativamente las pérdidas de potencia. La salida del disparador Schmitt debe ser capaz de suministrar la corriente de carga requerida para la puerta del MOSFET, mientras que el diodo TVS protege la puerta contra el voltaje excesivo.
En caso de pérdida de alimentación de red y caída del voltaje del condensador por debajo del 90% del voltaje mínimo de CC, el MOSFET también se apaga. Cuando la alimentación regresa, el resistor vuelve a limitar la corriente de arranque. Gracias a esto, el circuito presentado es más seguro que la simple limitación de la corriente de arranque mediante un termistor NTC, que puede necesitar incluso varios minutos para enfriarse y volver a obtener una alta resistencia.
Esquema del circuito que limita automáticamente la corriente de arranque en el circuito de la fuente de alimentación.
A continuación, presentamos una revisión de la oferta de Diotec, en la que se encuentran todos los semiconductores básicos utilizados en este circuito de ejemplo.
Al construir fuentes de alimentación conectadas directamente a la red, los parámetros importantes de los puentes rectificadores son la eficiencia y la capacidad de mantener una baja temperatura incluso con una carga significativa. De la oferta de Diotec Semiconductor están disponibles componentes SMD y THT adaptados para entradas monofásicas y trifásicas.
La oferta de diodos rectificadores de Diotec incluye tanto componentes universales como productos especializados con propiedades particulares. Un ejemplo de estos últimos pueden ser los diodos resistentes al fenómeno de ruptura en avalancha, utilizados en circuitos de alto voltaje, expuestos a interferencias provenientes de la línea de alimentación. En las fuentes de alimentación se utilizan para llevar energía al controlador PWM o a los transistores del convertidor conmutado (bootstrap). Diotec también produce diodos ultrarrápidos destinados a circuitos de corrección del factor de potencia (PFC, Power Factor Correction).
También vale la pena mencionar los diodos especiales utilizados en diversos tipos de fuentes de alimentación, principalmente en circuitos de protección. Se trata de diodos TVS, es decir, de sobretensión, que sirven para conducir a tierra impulsos significativos. El segundo tipo especializado son los elementos tipo CRD (Current Regulator Diode), que permiten obtener una corriente precisamente determinada, por ejemplo, para alimentar indicadores LED, e incluso circuitos semiconductores complejos (microcontroladores), controladores de carga de baterías, etc.
Los diodos Zener disponibles en la oferta de Diotec están disponibles en una amplia gama de parámetros y formatos:
El surtido de la marca Diotec no solo incluye diodos, sino que también fabrica una amplia selección de circuitos semiconductores complementarios, como reguladores de voltaje. Están disponibles versiones no ajustables (con voltaje de salida fijo) y ajustables (lineales, configuradas mediante la conexión de componentes individuales). Un elemento importante de la oferta son los reguladores con características LDO, es decir, Low Dropout, que mantienen un voltaje de salida estable incluso cuando el voltaje de entrada es solo ligeramente superior al de salida.
Por supuesto, en el portafolio de Diotec no podían faltar transistores MOSFET adaptados para su uso en fuentes de alimentación conmutadas. Las características más importantes de estos componentes son:
Diotec también ofrece otros transistores utilizados en fuentes de alimentación e inversores, principalmente bipolares e IGBT. El esquema general de las características de estos elementos incluye: