+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másLa batería de ácido es un tipo básico de batería eléctrica utilizada en muchas ramas de la industria. Se trata de enlaces secundarios hechos de uno o varios pares de electrodos. El electrodo negativo (cátodo) está hecho de plomo esponjoso, mientras que el electrodo positivo (ánodo) se hace usando dióxido de plomo PbO2. La función del electrolito la realiza el ácido sulfúrico con una concentración de aproximadamente el 33%. La base para el almacenamiento de energía es la reacción química reversible que resulta en la formación de sulfato de plomo (PbSO4). Se produce una oxidación en la superficie del ánodo y una reducción en la superficie del cátodo. El voltaje nominal de un enlace en dicha batería es de 2V. La distinción básica de baterías ácidas resulta de la tecnología en la que se fabrica el electrolito. En el mercado también hay enlaces AGM y de gel. Los primeros tienen un electrolito líquido absorbido en un separador hecho de estera de vidrio. Por otro lado, los componentes con la designación GEL utilizan electrolito en gel, que todavía es una solución de ácido sulfúrico (con la adición de, por ejemplo, resina de silicona), pero su forma evita las fugas y la evaporación del agua. Las baterías de ácido se utilizan, por ejemplo, en carretillas elevadoras. También se utilizan en suministros de energía de emergencia (UPS), sistemas de alarma, relés de telecomunicaciones y sistemas fotovoltaicos.
La tienda de electrónica TME ofrece más de 130 baterías de ácido. Son fuentes de energía con una capacidad de 0.8Ah a 120Ah. Se caracterizan por una tecnología AGM segura que garantiza la estanqueidad y la ausencia de fugas de ácido. Los productos en esta categoría difieren en dimensiones y peso. Vale la pena prestar atención a las baterías de uso especial: hay celdas con alta resistencia a la descarga profunda, con alta eficiencia de corriente o con un tiempo corto de carga.
Almacén: